Actualités:

Nouveautés
D8 - Fixations quart de tour DZUS® PANEX

D8 - Fixations quart de tour DZUS® PANEX

La nouvelle addition à notre gamme de fixations à accès rapide comprend un réceptacle à agrafe pour une installation simple par l'avant.
Nouveautés
EM-05 – Gâches électroniques

EM-05 – Gâches électroniques

La toute nouvelle gâche électronique coulissante de Southco est dotée d’une conception compacte qui intègre un loquet électronique et un capteur de position du pêne et de la porte permettant une sécurité accrue.
Nouveautés
C2 - Loquets à levier

C2 - Loquets à levier

Le nouveau loquet à levier de la série C2 de Southco est doté d’un indicateur à code de couleur qui permet de voir si le loquet a été ouvert.
Nouveautés
56 - Pions plongeurs

56 - Pions plongeurs

La toute nouvelle gamme de pions plongeurs à vissage de Southco permet la pose et la dépose rapide de panneaux peu épais.
Nouveautés
AC - Actionneurs

AC - Actionneurs

Le dernier des actionneurs AC de notre série propose un style industriel moderne et un fonctionnement robuste conçus pour les applications d’équipements soumis à des conditions difficiles.
Nouveautés
Charnières à compensation – CB

Charnières à compensation – CB

La nouvelle série de charnières à compensation de Southco permet un contrôle de position fiable et sans effort en neutralisant le poids des panneaux et couvercles lourds.
Nouveautés
R2/R5 – Grenouillères de fixation de panneaux

R2/R5 – Grenouillères de fixation de panneaux

Notre nouvelle grenouillère de fixation de panneaux réactualisée combine fiabilité, solidité et durabilité à une finition de qualité industrielle.
Nouveautés
H3-EM Poignée articulée de verrouillage électronique

H3-EM Poignée articulée de verrouillage électronique

Les poignées escamotables électroniques Southco sont désormais offertes avec le lecteur CSN / UID à double fréquence (en option)
Nouveautés
A3 - Loquets à coulisse

A3 - Loquets à coulisse

Le tout nouveau loquet à coulisse de Southco est 35 % plus court que notre plus petit loquet A3, fournissant ainsi une performance fiable pour les applications en espace extrêmement limité.
Nouveautés
R4 - Loquets rotatifs

R4 - Loquets rotatifs

Le nouveau produit de la gamme de loquets rotatifs de Southco peut être actionné manuellement, éliminant ainsi la nécessité d’utiliser un câble et un actionneur séparés.

Actualités et événements

Visit Southco at CPSE 2019

Visit Southco at CPSE 2019

Booth 1A09
28 - 31 October
Shenzhen, China

Actualités et événements

Visitez Southco à InnoTrans

Visitez Southco à InnoTrans

Stand 8
25-26 June 2019
Delhi, India

Actualités et événements

Visit Southco at IBEX

Visit Southco at IBEX

Booth 3-1838
1-3 October 2019
Tampa, FL

Actualités et événements

Visit Southco's Resource Center

Visit Southco's Resource Center

Southco's resource center contains case studies, selection guides, and other useful access hardware information. Visit the resource center now »

Actualités et événements

Southco Brexit Statement

Southco Brexit Statement

In order to ensure that our business is resilient to the potential outcomes and impacts of the transition away from EU membership, we have established a ‘Brexit Contingency Team’.

Read more »